我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU67160没有RIO结构,并做单机使用时面板显示"Run Offline",如何使面板正常显示"Run Primary"?

问题描述:
140CPU67160没有RIO结构,并做单机使用时面板显示"Run Offline",如何使面板正常显示"Run Primary"?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum 67160 做单机使用时面板显示"Run Offline"表示CPU处于离线运行模式,会影响CPU的某些功能正常运行。要想让CPU正常运行,必须让CPU运行在主机模式下,使面板显示"Run Primary"。在没有远程IO结构的前提下,要实现CPU运行在主机模式(Run Primary)该功能必须满足以下两个条件:1、硬件上配置一块远程I/O主站适配器CRP模块;2、使用Unity Pro V3.1以上版本,在Hot Standby选项卡中配置"No RIO Drop";满足上述两条后下载程序即可。