我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum 140CPU65150 第一次程序下载没有问题而且能正常运行,停电后再次恢复供电,面板显示乱码,且CPU不能联机、不能运行、不能恢复,如何解决?

问题描述:
Quantum 140CPU65150 第一次程序下载没有问题而且能正常运行,停电后再次恢复供电,面板显示乱码,且CPU不能联机、不能运行、不能恢复,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

建议更换机架和电源模块后只插故障显示的CPU模块,其它模块均不得插入机架,然后CPU操作Esc、Restart将程序清空,再操作联机、下载。如果面板依然显示乱码,且无法联机、运行,则高度怀疑CPU硬件故障。