我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum 140CPU65160 按常规Esc、Restart 两个按钮同时按下,无法清除RAM,还有没有其它方式实现RAM清除操作?

问题描述:
Quantum 65160 按常规Esc、Restart 两个按钮同时按下,无法清除RAM,还有没有其它方式实现RAM清除操作?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

出现标题描述故障现象很有可能是Restart 孔内金属压片断裂导致按动该键无效。可以建议用户先机架停电,同时按下ESC、ENTER键,然后机架重新上电,当看到CPU模块上LED显示屏上出现"Erasing RAM"的字样时同时松开ESC、ENTER键即可。