我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU11303 设备停电后恢复供电,CPU无法自动启动,如何解决?

问题描述:
140CPU11303 设备停电后恢复供电,CPU无法自动启动,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140CPU11303 设备停电后恢复供电,cpu 的状态将恢复为设备停电前的状态,而且不能像140CPU43412A/53414A 能软件配置设备恢复供电后的状态。如果停电前cpu状态为run,而恢复供电后cpu状态为stop,则高度怀疑设备故障导致cpu启动失败。