我们今天能为您提供什么帮助?

140CPU53414,140CPU53414A,140CPU53414B,140CPU53414BC,140CPU53414U各型号之间什么区别,

问题描述:
Quantum的CPU中如下几个型号之间什么区别?140CPU53414,140CPU53414A,140CPU53414B,140CPU53414BC,140CPU53414U。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

14053414A 是最原始的版本140CPU53414A的升级版本,它可以直接替换140CPU53414使用,但是固件不同。14053414B是 140CPU53414A的升级版本,只是内部某些原器件有所更换,它可以直接替换140CPU53414A使用。但是在Concept热备系统中,选择的两块模块的型号必须完全相同,例如要么全部带A,要么全部带B,要么全部不带后缀。14053414AC是带涂层保护的 140CPU53414A,140CPU53414BC是带涂层保护的140CPU53414B。140CPU53414B建议用Proworx32 V2.0 patch C或Concept V2.5 SR2 patch H或Concept V2.6 SR3 patch B及以上版本配置。140CPU53414U是Unity Pro编程环境的CPU,可以由140CPU53414通过固件升级转换而成。