我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Concept Quantum CPU在线更改了程序之后下载,但是下次断电再上电之后程序又恢复成修改之前的了,为什么,如何处理?
问题描述:
Concept Quantum CPU在线更改了程序之后下载,但是下次断电再上电之后程序又恢复成修改之前的了,为什么,如何处理?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

之前的程序可能被存进了CPU的FLASH中,所以每次上电后RAM会自动读取FLASH中的程序,并运行。建议客户修改完程序后,在Concept菜单 Online-Online Control Panel停止CPU,然后在FLASH PROGRAM中的菜单,将FLASH中的程序清掉,然后从新存储。