我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum能工作在海拔高于2000米的地方吗?
问题描述:
Quantum能工作在海拔高于2000米的地方吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum最高能工作在5000米的地方.但要保证其正常工作,当海拔高于2000米,海拔每增加1000米,系统能工作的最大环境温度要减少6℃.在海拔为2000米时,系统允许的最大环境温度为60℃,如要工作在海拔为3000米的地方, 系统允许的最大环境温度为60℃-6℃=54℃.