我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140CPU11303下载程序时报错,显示的错误代码为”OLI-21707”, 但如果仅改变配置, 其他程序不变, 然后再下载到140CPU43412A中时,却又一切正常, 这是什么原因?
问题描述:
我用IEC编程了一个Project, 在下载到140CPU11303中时始终报错,显示的错误代码为”OLI-21707”, 但如果仅改变配置, 其他程序不变, 然后再下载到140CPU43412A中时,却又一切正常的原因是什么。如何解决。

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

出现上述错误情况的原因是用户编程的Project中含有涉及浮点操作的EFB, 对于140CPU43412A , 它在不作任何处理的情况下即可支持浮点运算, 而 140CPU11303, 如不作任何处理不支持浮点运算, 所以如果在程序下载前没有下载相应的loadable文件,则将该 Project下载到140CPU11303中时会始终报错, 但下载到140CPU43412A中时,却会一切正常. 解决办法是在程序下载前先下载名为”EMUQ”的 loadable文件。