Unity Quantum 双机热备系统是不是必须连接远程分站?
问题描述:
Unity Quantum 双机热备系统是否必须连接远程分站。所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
有关Unity Quantum 双机热备系统是不是必须连接远程分站的问题可以从以下两方面予以说明:
对于Unity Pro 3.1以下版本,必须使用2 CPU、2 CRP和至少1个远程分站(包括1个CRA和至少1个RIO模块)。
对于Unity Pro 3.1以上版本(包括3.1),可以不连接远程分站,但需要在CPU配置界面的”Hot Standby”中的”HSBY Configuration Option on RIO Bus”选项下选择”No RIO drop”,同时还要通过一根RIO电缆建立起2个CRP模块之间的物理连接。
是否有帮助?