我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity热备过程中有哪些需要注意的?
问题描述:
Unity热备过程中有哪些需要注意的?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

传送时先传送Primary,再在Primary上Transfer到备机上,或者将系统字%SW60.5置1再回0,备机自动会置为standby

热备的前提是必须要有RIO,不然无法热备成功。即使已经成功热备上之后再物理且掉RIO也不会影响两个CPU的热备。

热备时RIO可以不用配置IO卡件,但是此时电源和CRA模块会在Unity在线中显示红色。

热备完成之后,standby断电,不会影响Primary的运行。而且再次standby上电后,会自动进入standby状态。

只有在热备完成之后,读写内部字%SW60才有效。也就是说,只有连接run primary机器时读写内部控制字%SW60才有效。在其他任何状态下都无效。