我们今天能为您提供什么帮助?

Unity Quantum双机热备状态下如何在线修改程序?

问题描述:
Unity Quantum双机热备状态下如何在线修改程序?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

一共有两种方式:

备用控制器程序进行在线修改

(1)确保主备控制器在运行模式

(2)连接主控制器将%SW60.3置1,容许主备控制器的程序不同。

(3)连接备控制器,在线修改应用程序,修改完进行“build changes”,确保主备在运行模式

(4)进行主备切换

操作主控制器前面板按钮-PLC Operation-Hot Standby-mode: Offline (按MOD按钮将原来的Run 改成Offline)-确认备变主后再改回mode: Run,此时原来的主机成为备机。

(5)将应用程序传给备用控制器

a操作主控制器前面板按钮-PLC Operation-Hot Standby-Transfer

b连接主控制器-访问%SW60.5-将%SW60.5置位1

(6)连接新的主控制器,将%SW60.3设置为0(%SW60.3从1变0)

在线修改程序和逻辑不匹配:

主控制器程序进行在线修改,步骤

(1) 确保主备控制器在运行模式

(2)连接主控制器将%SW60.3置1

(3)对主控制器在线修改应用程序,修改完进行“build changes”,确保主备在运行模式

(4)将应用程序传给备用控制器

a操作主控制器前面板按钮-PLC Operation-Hot Standby-Transfer

b连接主控制器-访问%SW60.5-将%SW60.5置位1

(6)连接新的主控制器,将%SW60.3设置为0(%SW60.3从1变0)