我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在应用程序的传送方面,Quantum新旧热备系统有哪些区别?
问题描述:
在应用程序的传送方面,Quantum新旧热备系统有哪些区别?

所属产品线:
Modicon Quantum; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

在旧的Quantum热备系统中,应用程序的传输只能在备用控制器上进行,备用控制器请求主控制器传送应用程序。传送过程在CHS模块上进行,需要把键的位置设置为Xfer键位,同时按着更新按钮。

而在新的Quantum Unity热备系统中,应用程序的传输可采用以下办法:

使用命令寄存器。(应用程序的传输可随时进行)

自动传送。(当主控制器第一次发现空白的备用控制器时,进行应用程序自动传送)

使用键盘。(使用主控制器或备用控制器上的键盘)