我们今天能为您提供什么帮助?

在Concept中使用HSBY_ST功能块读取热备状态寄存器,为什么读不到,输出值均为“0”?

问题描述:
在Concept中使用HSBY_ST功能块读取热备状态寄存器,为什么读不到,输出值均为“0”?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如果没有配置“ Hot Standby ”或者配置了“ Hot Standby”但是没有配置"non transfer" ,则HSBY_ST功能块输出值均为“0”。