我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
我的Modicon Quantum Unity热备系统,当作主机的时钟设定后,能被同步到备机上吗?
问题描述:
我的Modicon Quantum Unity热备系统,当作主机的时钟设定后,是否可以同步到备机上?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Modicon Quantum Unity热备系统中,主控制器和备用控制器有自己的时钟,这两个时钟不同步,因为这两个时钟不同步,在热备切换时两个时钟所显示的时间和日期就会变化。如果所控制的应用对时间有严格的要求,时钟不同步就会带来问题。