我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
一个CRP模块带有4个CRA站,硬件配置下载完成后,所有CRA模块上指示灯正常,但是CRP模块上ERROR A/B指示灯长亮,怎么解决?
问题描述:
一个CRP模块带有4个CRA站,硬件配置下载完成后,所有CRA模块上指示灯正常,但是CRP模块上ERROR A/B指示灯长亮,怎么解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

将CRA模块后的拨码开关设置与I/O MAP中的DROP号一致后,所有通讯模块的指示灯正常,通讯正常。