我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
MA0185100 (B),MA0185100(C)和MA0185100 有什么区别?可以通用吗?
问题描述:
MA0185100 (B),MA0185100(C)和MA0185100 有什么区别?可以通用吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可以通用,没有设计上的区别。如果是和MA0185000一起使用的话,只能使用MA0185000(C)。