我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum使用RIO时,如果只接一个远程IO分站,能否用同轴电缆直接从CRP连接到CRA?
问题描述:
Quantum使用RIO时,如果只接一个远程IO分站,能否用同轴电缆直接从CRP连接到CRA?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

总的说来,支缆的长度不能短于2.6m(8feet),如果不符合这个要求,可能会产生Tap反射,导致通讯不正常;如果只是做测试,可以将CRP和CRA直连,但是如果现场应用,不能这样做,只能通过分支器后再接到分站,并且分支器上接终端电阻。