我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum 如何诊断远程I/O链路的状态?
问题描述:
Quantum 如何诊断远程I/O链路的状态?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Quantum 可以通过内部系统字实现对远程I/O链路的诊断功能。对于Concept Quantum,在线联机的状态下可以通过Online-Controller Status中的状态字182-277,对应Drop1~Drop32,每个分站诊断信息包括3个字;对于Unity Quantum 可以监控系统字%SW545~%SW640,对应Drop1~Drop32,每个分站诊断信息包括3个字。