Quantum远程I/O如果分布于主站的两个方向,是否可行?
问题描述:
Quantum远程I/O如果分布于主站的两个方向,是否可行?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
可行。常见有两种方案:
RIO 处理器(CRP)上有双电缆端口,在每个RIO分站适配器(CRA)上有一单电缆端口,这样从RIO处理器的两个电缆端口有两个线性的电缆沿着分开的路线至不同的远程分站装置。干缆的长度和在每一根干缆上的分站数目在这种双电缆系统中不要求保持平衡。在大多数情况下,该两条线路的安装可看作是两个独立的电缆系统。但必须注意在两条线路上的分站总数不得超过由PLC支持的最大分站数目,在两条干缆上的每一个分站要有唯一的RIO网络地址。
采用光纤中继器的光缆拓扑结构也可实现RIO分站分布在主站的两个方向。详细拓扑结构可见《Modicon远程I/O设计和安装手册》。
是否有帮助?