配置Quantum远程I/O(RIO)时,主要应注意什么?
问题描述:
配置Quantum远程I/O(RIO)时,主要应注意什么?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
RIO结构基于S908的I/O联网,传输介质为同轴电缆,配置时应注意:
⑴ RIO最多可有31个分站。
⑵ 每个RIO分站,最多64个字输入, 64个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。
⑶ RIO不带中继器的传输距离为4572米(15000英尺),如使用光纤中继器,网络总长能到13公里。
⑷ Quantum双机热备支持RIO结构。
是否有帮助?