我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum 远程I/O(RIO)使用同轴电缆敷设线路,网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6或RG11电缆作主干缆,网络距离能达到15000英尺吗?
问题描述:
Quantum 远程I/O(RIO)使用同轴电缆敷设线路,网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6或RG11电缆作主干缆,网络距离能达到15000英尺吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

使用CATV电缆,RIO网络距离可达15000英尺(4572米),如用Modicon的RG6电缆(97-5750-000)作主干缆,干缆最大距离为 4550英尺(1386米),如用Modicon的RG11电缆(97-5951-000)作主干缆,干缆最大距离为8400英尺(2560米)。实际的网络距离计算请参考《Modicon远程I/O设计和安装手册》。