问题描述:
140CRA93x00上Fault 灯亮,但与主站通讯正常, 如何解决?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
140CRA93x00 模块上Fault 灯亮,有下述几种可能:1) I/O模板配置了,但没有安装;2) 安装的I/O模板与配置不符;3) I/O模板有故障或背板上的某个槽有故障。建议检查该远程分站机架上每个模板的Active 灯,如果有一个模板的Active 灯不亮,就会导致CRA上Fault 灯亮。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
140CRA93x00 模块上Fault 灯亮,有下述几种可能:1) I/O模板配置了,但没有安装;2) 安装的I/O模板与配置不符;3) I/O模板有故障或背板上的某个槽有故障。建议检查该远程分站机架上每个模板的Active 灯,如果有一个模板的Active 灯不亮,就会导致CRA上Fault 灯亮。
是否有帮助?