我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
对Quantum RIO系统,Modicon有无延长同轴电缆传输的中继器?
问题描述:
对Quantum RIO系统,Modicon有无延长同轴电缆传输的中继器?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

没有用于延长同轴电缆传输的中继器,Quantum RIO要延长通讯距离,只能采用光纤中继器490NRP95400,采用光纤中继器后,网络总长可达13公里。这点与Quantum DIO或MB+网络有所不同,对于DIO或MB+网络,既有光纤中继器,也有延长双绞线传输距离的RR85中继器,使用RR85中继器,DIO或MB+网络可延长到1800米,使用光纤中继器,网络距离可到12公里,两节点间距离能达3公里。