我们今天能为您提供什么帮助?

140CRA93x00 的com act 闪烁 7 次, 请问是什么原因?

问题描述:
140CRA93x00 的com act 闪烁 7 次, 请问是什么原因?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

140CRA93x00 的com act 闪烁 7 次,错误描述为"prom checksum error",需要用EXECloader更新CRA的固件.建议用户将好的CRA的固件上传,再下传到此CRA.具体步骤如下:

启动EXECLoader,选择通讯协议;

选择目标地址,Device Type选为"Remote I/O Drop",slot number为140CRP93x00的槽号,Drop number为RIO分站的站号;

选择传送操作,如从PLC传送到PC,选择"Transfer EXEC from Device", 如从PC传送到PLC,选择"Transfer EXEC to Device".