我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在采用分离器作为分线装置的Quantum RIO网络中,使用MA-0186-100和MA-0331-000时在干缆衰减计算中有没有区别?
问题描述:
在采用分离器作为分线装置的Quantum RIO网络中,使用MA-0186-100和MA-0331-000时在干缆衰减计算中有没有区别?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在采用分离器作为分线装置的Quantum RIO网络中,使用MA-0186-100和MA-0331-000时在干缆衰减计算中是有区别的。Quantum RIO网络的干缆衰减计算公式为:

dB loss = TCA + DCA + TDA + (NOS x 6) + (NOT x 0.8)

其中(NOS x 6)项是针对MA-0186-100而言的,如果是MA-0331-000作为分线装置,那么计算公式中该项应该为(NOS x 3.5)。