我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum的RIO上的头模块CRA的Fault亮,是不是由于本RIO上的IO开路引起的?

问题描述:
Quantum的RIO上的头模块CRA的Fault亮,是不是由于本RIO上的IO开路引起的?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

不是。IO的开路不会引起CRA模块的Fault亮,Fault的亮是表示RIO上的某个模块通讯有问题,或者输入输出寄存器与程序中使用的冲突。如果CRA模块通讯正常,IO也通讯正常,Fault应该是不亮的。