我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
光线中继器490NRP95400,屏蔽跳线如何拨号?
问题描述:
光线中继器490NRP95400,屏蔽跳线如何拨号?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

跳线有三个位置1,neutral,2。出厂位置在neutral,拨号取决于490NRP95400在光线网络中的位置:

在1位置时,RIO电缆屏蔽层被一个电容从底板隔离,当有低频噪声时可采用。

在2位置时,RIO的屏蔽层和底板地连接到一起。

在neutral时,中继器被配置成一个光线网络中的DROP。

图解如下: