我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum RIO架构客户需要单根同轴电缆长度超过320米,如何解决?
问题描述:
客户需要单根同轴电缆长度超过320米,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

可使用MA0185100分支器或接地块600545000来延长电缆,区别在对干缆的信号衰减不同,一个分支器对于干缆的衰减为0.8dB,一个接地块对干缆的衰减约为0.04dB。