我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
配置Quantum分布式I/O(DIO)时,主要应注意什么?
问题描述:
配置Quantum分布式I/O(DIO)时,主要应注意什么?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

DIO结构基于Modbus Plus技术,传输介质为双绞线,配置时应注意:

⑴ 每个DIO网络,如果不带中继器,可有31个DIO分站,采用中继器,可有63个DIO分站。

⑵ 每个DIO分站,最多30个字输入,32个字输出。此字数限制包括了离散量和模拟量。

⑶ DIO不带中继器的传输距离为457米(1500英尺),使用RR85中继器,DIO网络长度能延伸到1800米(6000英尺),如使用光纤中继器,DIO网络总长能到12公里,两节点间距离能达到3公里。

⑷ Quantum双机热备不支持DIO结构。