140CPU65160运行时CPU模块上的STS指示灯闪烁,这是为什么?
问题描述:
我的PLC是140CPU65160,实际运行时CPU模块上的STS指示灯闪烁,这是为什么?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
对于140CPU65160而言,CPU模块上的STS指示灯是由协处理器软件进行控制的,当STS指示灯点亮时,表示通讯正常,当STS指示灯熄灭时,表示协处理器引导端异常,硬件可能出现故障,当STS指示灯闪烁时,需视具体情况而定:
闪烁1次:表示正在进行配置
闪烁2次:表示MAC地址无效
闪烁3次:表示链路未连接
闪烁4次:表示IP地址重复
闪烁7次:表示在PLC OS与协处理器固件之间,存在不兼容的固件
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。