我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Quantum 140CPU651X0 的CPU上IP地址可以通过LCD修改吗?
问题描述:
Unity Quantum 140CPU651X0 的CPU上IP地址可以通过LCD修改吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如果CPU中没有任何配置,则可以修改。下载程序配置后,只能通过程序修改,不能再通过LCD修改。