Unity Quantum 140CPU651X0 的CPU上IP地址应该是多少?
问题描述:
Unity Quantum 140CPU651X0 的CPU上IP地址应该是多少?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
Quantum 140CPU651X0模块的IP地址可以从显示窗口中查看。对于未下载应用程序的PLC,其IP地址是由缺省的IP地址转换而来。缺省的IP地址为85.16.xxx.yyy,其中xxx和yyy是由CPU模块的MAC地址的后两组十六进制数转换为相应的十进制数而得到。例如其MAC地址为:00 00 54 11 98 19,则缺省IP地址为85.16.152.25。
同时,对于未下载应用程序的PLC,也可通过面板操作来修改其IP地址,例如,改为10.10.10.1,点击ENTER键后此IP立即生效,此时即使"Erasing RAM"也无法恢复其出厂IP,仍然是动手所修改的IP 10.10.10.1。但是在下载程序后再"Erasing RAM"即可将它的IP恢复到出厂默认IP 85.16.152.25。
是否有帮助?