我的140CPU65150出现了用MAC地址可以ping通,但不能连机,报“无效介质”错误的现象,这是为什么?如何解决?
问题描述:
我的140CPU65150出现了用MAC地址可以ping通,但不能连机,报“无效介质”错误的现象,这是为什么?如何解决?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
出现上述现象与CPU的固件版本号有关,对于Firmware V2.5的140CPU65150 CPU会存在上述的问题,解决的办法是用Modbus实现Unity Pro和Quantum PLC的连机,设置新的IP地址后下载,然后用设定的新IP地址实现以太网连机,
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。