我们今天能为您提供什么帮助?

Quantum 140CPU65150与M340 BMXP342020使用以太网I/O Scanning通讯,Quantum读取M340数据正常,但写到M340数据跳变,如何解决?

问题描述:
Quantum65150与M340 P342020使用以太网I/O Scanning通讯,Quantum读取M340数据正常,但写到M340数据跳变,如何解决?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在该Case中出现上述故障现象的原因是用户在两台Quantum侧对I/O Scanning Write Slave地址设置相同导致该点多点赋值引起数值跳变。建议用户将两台Quantum侧以太网I/O Scanning Write Slave设置地址变更为不同的地址后写到M340侧数据正常。