我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum的NOE以太网模块最多支持多少个MODBUS TCP Socket连接?
问题描述:
Quantum的NOE以太网模块最多支持多少个MODBUS TCP Socket连接?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

同时能支持的Modbus TCP Socket的连接的个数分别为:

140NOE77100 - 16 socket connections
140NOE77110 - 32 socket connections
140NOE77101 - 64 socket connections
140NOE77111 - 64 socket connections.