我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何用CPU651*0或者NOE771*1的以太网口如何实现电子邮件通知的功能?
问题描述:
如何用CPU651*0或者NOE771*1的以太网口如何实现电子邮件通知的功能?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

如果是用CPU651*0的以太网口,需要NOE771*1模块作为SMTP的邮件客户端。

需要进入以太网口的内置网页,内置网页的setup页进行SMTP服务器地址设置,用户名密码,以及发送对象的EMAIL地址。

最后需要用MBP_MSTR触发和发送邮件。