我们今天能为您提供什么帮助?

当使用140CPU65150上集成的以太网口用MBP_MSTR进行以太网通讯时,CONTROL[5]高8位怎样设置?

问题描述:
当使用140CPU65150上集成的以太网口用MBP_MSTR进行以太网通讯时,CONTROL[5]高8位怎样设置?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

当用CPU上集成的以太网口进行通讯时,CONTROL[5]高8位应该设置为16#FE,不管CPU在哪个槽位上。