我的以太网模块是140NOE77101,用的软件是Concept 2.2,在该软件版本下根本就不能配置140NOE77101,这种情况如何处理?
问题描述:
我的以太网模块是140NOE77101,用的软件是Concept 2.2,在该软件版本下根本就不能配置140NOE77101,这种情况如何处理?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
在Concept 软件对140NOE77101以太网模块的支持方面,其最低的软件版本要求为:Concept2.2和Modsoft2.6,在满足软件最低版本要求的前提下,如果你所使用的软件版本中不能配置140NOE77101 或 140NOE77111时,可以在软件中配置140NOE77100来表示140NOE77101或140NOE77111。
是否有帮助?