我们今天能为您提供什么帮助?

为什么热备系统在进行热备切换时,由A切换到B时正常。而由B切换到A时,通过以太网与PLC连接的上位机出现20s的通讯中断?

问题描述:
为什么热备系统在进行热备切换时,由A切换到B时正常。而由B切换到A时,通过以太网与PLC连接的上位机出现20s的通讯中断?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

因为以太网模块NOE77101虽然支持双机热备系统,但是对该模块的固件版本有要求。如果固件版本不是大于2.0,则可能出现以太网通讯异常。解决办法是将以太网模块换为NOE77100,因为NOE77100没有这个问题,或是升级NOE77101的硬件版本。