我们今天能为您提供什么帮助?

为什么以太网模块140NOE77110上的Appl灯亮?如何使它熄灭?

问题描述:
为什么以太网模块140NOE77110上的Appl灯亮?如何使它熄灭?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

以太网模块140NOE771X0如果发生过系统崩溃,就会在模板内部创建一个记录文件,并且NOE模板上的Appl灯亮。要想使之熄灭,可用IE浏览器进入NOE模板,进入NOE Diagnostics,再进入Crash Log File Diagnostics,崩溃信息会显示出来,点击“Clear Crash Log File”,就可以清除这些崩溃信息,Appl灯也会熄灭。