我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么通过以太网模140NOE77101于140CPU67160连接,可以Ping通,但无法通过Unity Pro建立正常的连接?
问题描述:
为什么通过以太网模140NOE77101于140CPU67160连接,可以Ping通,但无法通过Unity Pro建立正常的连接?

所属产品线:
Modicon Quantum; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

此种情况下,可能是140NOE77101中的IP地址已经在Web浏览器中作了相应的设置,与实际的IP地址不匹配。所以需要重新通过浏览器进入140NOE77101的设置页面,设置其IP地址。