我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Unity Quantum双机热备用IO SCAN方式和M340 CPU或者PRA模块进行以太网通信,当热备发生切换时,以太网IO SCAN能否在1秒之内完成切换?
问题描述:
Unity Quantum双机热备用IO SCAN方式和M340 CPU或者PRA模块进行以太网通信,当热备发生切换时,以太网IO SCAN能否在1秒之内完成切换?

所属产品线:
Modicon Quantum; Modicon M340; EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Unity Quantum双机热备发生热备切换时以太网的切换时间最长为:scan time*2+500ms,即如果CPU的扫描时间scan time<250ms,那么肯定可以保证以太网切换时间小于1s。