我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum 双机热备结构中采用的以太网模板是140NOE77101, 但在发生热备切换时, 以太网通讯异常, 这是为什么?
问题描述:
Quantum 双机热备结构中采用的以太网模板是140NOE77101, 但在发生热备切换时, 以太网通讯异常, 这是为什么? 如何解决 ?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

以太网模板140NOE77101应用于双机热备结构中时, 要求它的Firmware版本号必须大于2.0,否则当发生热备切换时, 以太网通讯将出现异常, 但以太网模板140NOE77100却无此问题, 解决的办法是更新140NOE77101硬件 Firmware版本号。