我们今天能为您提供什么帮助?

在使用Quantum NOE模块 与 Momentum 通讯时出现错误, 无法通讯, 这是什么原因, 如何解决 ?

问题描述:
在使用Quantum NOE模块 与 Momentum 通讯时出现错误, 无法通讯, 这是什么原因, 如何解决 ?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

以太网通讯时有两种Framing type, 分别是Ethernet II 和 802.3, 对于 Quantum NOE 而言, 它既支持 Ethernet II , 也支持 802.3, 而 Momentum 的 M1处理器只支持 Ethernet II , 不支持802.3,所以 Quantum NOE 与 Momentum 通讯错误很有可能是选择了错误的 Framing type, 解决办法是Framing type 选择 Ethernet II.