问题描述:
能同时连接Quantum的140NOE771xx上的两个端口,以分别从中接收数据吗?所属产品线:
Modicon Quantum解决方法:
不能同时连接。
140NOE771xx是一个单通道的设备。在任一时刻,可以通过一个10/100BASE-T,或者一个100BASE-FX端口进行以太网通信。但两个端口不能在同一时刻都通信。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
不能同时连接。
140NOE771xx是一个单通道的设备。在任一时刻,可以通过一个10/100BASE-T,或者一个100BASE-FX端口进行以太网通信。但两个端口不能在同一时刻都通信。
是否有帮助?