我们今天能为您提供什么帮助?

如何在Quantum 双机热备结构中,用Concept 2.5软件配置6个NOE模块 ?

问题描述:
如何在Quantum 双机热备结构中,用Concept 2.5软件配置6个NOE模块 ?

所属产品线:
Concept

解决方法:

在Quantum 双机热备结构中,如果要用Concept 2.5软件配置6个NOE模块,则必须遵守如下步骤进行配置:首先配置所有6个NOE模块,然后再在I/O Map中配置CRP模块。如果不是按照上述的步骤配置将导致机架上的NOE模块不能正常工作。