我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在将热备140CPU67160作单机使用时,为什么PLC始终都是offline状态,而且同机架上的140NOE77101模块的I/O Scanner功能也始终无法正常工作?
问题描述:
在将热备140CPU67160作单机使用时,为什么PLC始终都是offline状态,而且同机架上的140NOE77101模块的I/O Scanner功能也始终无法正常工作?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

因为CPU67160在设计之初是作为热备PLC使用的,而热备PLC的基本要求是有正常远程I/O的链路。所以,当将CPU67160作为单机使用时,为了使PLC能进入正常运行状态,系统必须在上电时有一块CRP模块和一块CRA模块,即有一个远程I/O主站和至少一个远程I/O子站。当PLC进入正常运行状态后,NOE77101的各种功能也就可以正常工作了。