我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Quantum双机热备如何检测以太网断线?
问题描述:
Quantum双机热备如何检测以太网断线?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在Quantum PLC双机热备的实际应用中,可能涉及用户需要在系统中检测以太网断线状态,并将其作为双机热备的切换条件之一。要实现系统中的以太网断线检测,可使用 MBP_MSTR指令的功能代码3:Get local statistics功能,采集Word 3的状态,鉴于Word 3的状态含义视NOE模块的型号和版本号的不同而略有不同,故具体说明如下:

对于140NOE77111/01 V2.0, V3.0, V3.1, V3.3, V3.6 & 140NOE77100/10 V3.0, V3.3, V3.4取Word3的bit 15;对于140NOE77111/01 V3.5 & 140NOE77100/10 V1.02, V2.0取Word3的bit 7。