我们今天能为您提供什么帮助?

Unity 中2个NOE模块分别设置在2个不同的网段上,同时对同一个变量区域作Ethernet I/O Scanning时,会引起该变量区域的数值发生跳变吗?

问题描述:
在Unity Quantum PLC 机架上插2个NOE模块,2个NOE模块分别设置在2个不同的网段上,同时对同一个变量区域作Ethernet I/O Scanning时,会引起该变量区域的数值发生跳变吗?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

在上述描述的情形下,是不会引起该变量区域的数值发生跳变的,即使在2个NOE模块中的一块出现通讯故障导致该以太网模块设置该变量区域进入“fallback”状态,该状态也只会维持一次,不会长期起作用而导致相关数值的不停地跳变。