我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
140NOE77101模块作为IO Scanning的slave,最多支持多少个IO scanning master和它进行通讯?
问题描述:
140NOE77101模块作为IO Scanning的slave,最多支持多少个IO scanning master和它进行通讯?

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

一个NOE77101最多支持64个TCP/IP连接,所以最多支持64个IO scanning通讯。

同样,其他几个模块的TCP/IP连接的数量如下:

140NOE77100

64,2.2版本或更低;128,3.0版本或更高

140NOE77101

128

140NOE77110

128

140NOE77111

128

HE CPU651*0

128